结果:找到"bug反馈 3d模型",相关内容1000条
  • 立创专业版最新版导出3dsetp模型打开出错
  • 2024-02-19版本导出3d.setp文件(含有元器件)放入UG10sw2020软件中实体显示错乱!望相关同学早日修复问题!!!!软件关于页信息:软件内3D预览:生成.setp文件导入UG10中效果:(实体错乱)生成.setp文件导入SW2020中效果:(实体错乱)
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: bug 3d 发帖人:一颗杨树 发帖时间:2024-02-25 11:32:00
  • 专业版导出3Dstep文件,圆形板变成方形板
  • 首先十分感谢嘉立创EDA的发展,希望国产EDA越来越好!以下反馈下导出3D文件的bug使用EDA网页专业版v2.1.30预览3D文件时板型是正确的圆形但导出3Dstep文件后使用Fusion360打开板形由原来的圆形变成方形了,直径是对的,外形变了最后尝试使用专业版客户端V2.1.20再次导出才得到正确的3D模型。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: Bug3D 发帖人:JustiN 发帖时间:2023-08-31 14:28:00
  • 板框的2D预览有问题
  • 版本V1.9.16.ec2439,之前预览正常的板框在这个版本都出现了问题:不能正确识别板框,一定会渲染成矩形。测试很简单,什么都不用画,直接新建一个PCB,只画一个非矩形板框,2D预览都会这样,3D没问题
  • 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 发帖人:nIODX 发帖时间:2022-11-21 20:41:00
  • LCEDA专业版客户端切换模式
  • 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端BUG 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
  • step模型导出似乎不是实时更新的
  • 尝试立创eda的3d模型导出,obj格式是实时更新的,只要器件槽孔的位置移动就会实时更新,并且导出的obj也是正确的。但是step文件不行,我尝试只移动槽孔或者调整边框位置,导出的step文件不会更新。此外,如果先打开一个工程导出step后,再打开另外一个工程并导出step,会发现元器件会混乱。这个问题很容易复现,随便画一个pcb(如图1),加上槽,先导出一次step文件,移动槽后再导出一次,会发现槽位置没变。如图2,第一个图片是槽孔都在一边时导出的step,后面两个都是改变槽孔位置后导出的,可以看到没有变化。而且可以看到明明是两个电容,却变成了一个微动开关,这个旋钮就是我之前打开的工程里用...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3d bug 立创eda step 发帖人:MoTech 发帖时间:2022-04-29 05:49:00
  • BUG反馈,图层叠放顺序
  • 在绘制顶层电路图时,底层的焊盘覆盖在顶层之上,非常难看,希望技术人员解决。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 发帖人:ujjzxc 发帖时间:2022-03-10 15:21:00
  • [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
  • LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
  • [BUG?]苹果手机登录论坛后……
  • 当我用我的se苹果手机自带浏览器登陆论坛,或者第三方Alook登陆论坛,论坛会切换到手机模式,但任何贴子都点开不了,只能切成电脑模式才行!望修复!
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: BUG 发帖人:NoThing 发帖时间:2018-06-24 04:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: